大家好、我有4个 OPA1692。 在 TINA 上仿真电路后、我实现了物理电路。 问题是增益:理论上和 TINA 上的结果相同、G=49.24dB、但在实际电路中结果太远、G=45.9dB (比3dB 多)。 我检查了所有组件和连接(测量所有电阻值)、但没有成功。 我想象中唯一会导致这种差异的因素是反馈环路电阻器太接近输入阻抗(R = 237KOHM)。 输入阻抗为350KOHM。 这句话是正确的吗? 该电路如下:
以及如何解决增益问题?
此致、
鲁本斯·莫雷诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我有4个 OPA1692。 在 TINA 上仿真电路后、我实现了物理电路。 问题是增益:理论上和 TINA 上的结果相同、G=49.24dB、但在实际电路中结果太远、G=45.9dB (比3dB 多)。 我检查了所有组件和连接(测量所有电阻值)、但没有成功。 我想象中唯一会导致这种差异的因素是反馈环路电阻器太接近输入阻抗(R = 237KOHM)。 输入阻抗为350KOHM。 这句话是正确的吗? 该电路如下:
以及如何解决增益问题?
此致、
鲁本斯·莫雷诺
您好、Tamara、
感谢您的关注。
下面是相关的 TINA 文件。
e2e.ti.com/.../Gain-OPA1692.TSCBest此致、
鲁本斯
谢谢鲁本斯。 我还有一些意见/问题要问您。
感谢您与我一起完成这些步骤、我们将确定这一点。
Tamara Alani