This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:高反馈电阻器的 OPA1692增益问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817917/opa1692-opa1692-gain-issue-with-high-feedback-resistor

器件型号:OPA1692

大家好、我有4个 OPA1692。 在 TINA 上仿真电路后、我实现了物理电路。 问题是增益:理论上和 TINA 上的结果相同、G=49.24dB、但在实际电路中结果太远、G=45.9dB (比3dB 多)。 我检查了所有组件和连接(测量所有电阻值)、但没有成功。 我想象中唯一会导致这种差异的因素是反馈环路电阻器太接近输入阻抗(R = 237KOHM)。 输入阻抗为350KOHM。 这句话是正确的吗? 该电路如下:

以及如何解决增益问题?

此致、

鲁本斯·莫雷诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鲁本斯:

    您可以随附 TINA 原理图吗? 我们将进行审核。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的关注。

    下面是相关的 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../Gain-OPA1692.TSCBest此致、

    鲁本斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鲁本斯:

    感谢您共享 TINA 文件。 您如何实际测量增益? 在什么频率下测量增益= 45.9dB 情况? 您还能向我发送您的物理电路和测量设置的图片吗?

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    下面是有关该电路的信息:

    频率为1KHz。

    电源是9.0v 的直流电源

    输入信号为13.7mVp-p @ 1KHz、用 Leader 示波器测量

    输出信号为2.64Vp-p @ 1KHz 、用 Leader 示波器测量

    增益 G=20log (2.64/0.0137)= 45.7dB

    PS:使用 TINA,测量值可提供49.24dB 的正确增益

    下面是我正在使用的设置图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢鲁本斯。 我还有一些意见/问题要问您。

    • 我注意到您的物理电路具有额外的外设组件、这些组件不在初始原理图中。 您是否有可与我分享的完整原理图? 这些外设组件 可能会对增益产生影响。 您可能还想考虑只构建最初与我共享的电路、看看您是否遇到同样的问题。
    • 您能否使用 DMM 测量交流和直流输入/输出? 您是否还可以捕获输入/输出信号的交流示波器截图?
    • 此电路是否偏置为7.88V? 图像不清楚、但我们通常会在整个范围内偏置到1/2 Vs。  
      • 您能否在输入/输出的 DMM 下进行直流测量而不施加信号?

    感谢您与我一起完成这些步骤、我们将确定这一点。

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我尝试了另一个原型板、使用了全新的电路和组件。 结果正确。 增益非常接近理论值(49.18dB)。 可能是因为使用示波器进行了测量。 我没有 DMM。

    很抱歉给你们多做点工作。 我要道歉。

    我认为问题已经解决。 非常感谢大家对这一问题的关注。

    此致、

    鲁本斯