This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:如何为 TAS2555配置 I2S 接口时序

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819410/tas2555-how-to-configure-i2s-interface-timing-for-tas2555

器件型号:TAS2555

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

目前、客户已通过使用 PPC3生成 bin 文件完成了 spk 的调试、但如何在 PPC 中配置 I2S 接口的时序、他没有找到该项目。 在 Android 平台上、他通过 bin 文件初始化2555寄存器。 客户想知道如何在 bin 文件中包含 I2S 配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我的同事将检查您的问题并尽快提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    在 PPC3中、您可以在终端系统集成中找到多个选项、首先应选择 Mode、然后选择 Sampling Frequency、最后选择 Clock Source 及其 Frequency。

    遗憾的是、该格式在 PPC3中不是可选的、因此它使用默认的 I2S 格式。 如果您需要不同的格式或位偏移、则在初始化器件后需要执行一些额外的寄存器写入。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.