请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2555 大家好、
客户遇到以下问题、需要您的帮助。
目前、客户已通过使用 PPC3生成 bin 文件完成了 spk 的调试、但如何在 PPC 中配置 I2S 接口的时序、他没有找到该项目。 在 Android 平台上、他通过 bin 文件初始化2555寄存器。 客户想知道如何在 bin 文件中包含 I2S 配置?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户遇到以下问题、需要您的帮助。
目前、客户已通过使用 PPC3生成 bin 文件完成了 spk 的调试、但如何在 PPC 中配置 I2S 接口的时序、他没有找到该项目。 在 Android 平台上、他通过 bin 文件初始化2555寄存器。 客户想知道如何在 bin 文件中包含 I2S 配置?
谢谢。
您好、Annie、
在 PPC3中、您可以在终端系统集成中找到多个选项、首先应选择 Mode、然后选择 Sampling Frequency、最后选择 Clock Source 及其 Frequency。
遗憾的是、该格式在 PPC3中不是可选的、因此它使用默认的 I2S 格式。 如果您需要不同的格式或位偏移、则在初始化器件后需要执行一些额外的寄存器写入。
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.