This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:20kHz 步进模拟输出

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM1792, PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817082/pcm5242-stepped-analogue-output-at-20khz

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM1792PCM1792A

您好!

我继承了一个本来应该运行良好的 SRC4392I + PCM5242设计。

然而、我发现、当频率为1kHz (任何采样率)时、波形时钟在相当高的0.002% THD+N 下看起来很平滑、20kHz 明显在示波器迹线上步进 、如果采样率发生变化、效果不会改变。 测量值高达1.3%。 随附主信号(顶部)和 THD 残留(下方)图片。

将 DAC 从我被告知的状态复位为"默认模式"。 在其中更改滤波器没有任何区别。

采样率转换器 BCLK 进入 DAC 的频率为12.288MHz。 src 应升采样到192kHz 并采用24位。

如果我将80kHz 滤波器置于 THD 中、20kHz 时的滤波器降至0.16%、这比规格表看起来更糟糕...  

步进也不是示波器伪影;我在相同的设置中尝试了另一种不同的设计 DAC 单元、这种效果并不明显。

请提供建议。

此致、

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您能否确认您将用于 SCK 的内容?

    当您说"重新设置为默认模式"时、您是否意味着没有命令被写入 PCM? 如果有任何配置命令、您可以在此处列出它们吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您参与本次调查

    SCK 来自24.576MHz 振荡器模块、该模块也与 SRC MCLK 共享。

    默认模式意味着没有命令写入 PCM、这是正确的。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无意中“静音”了这个话题,但仍然对它感兴趣…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我认为您看到的情况是正常的。  PCM5242具有一个集成内插器、此内插器将对384ksps 的任何输入进行上采样。  如果您使用20kHz 正弦波作为输入信号、则每个周期将有大约19个样本。  我想您现在看到了这一点。  在音频产品中、我们通常使用 A 加权滤波器定义和测量 THD+N 规格。  该滤波器模拟人耳的响应、是一个大约20-20kHz 的带通滤波器。  如果您将该滤波器与音频测量系统配合使用、那么您将看到更好的 THD+N 数字。  您还可以将外部 RC 滤波器的 FC 降低到更接近可闻频带的值、可能 Fc=24kHz。  这将使输出的"脉冲"平滑。  Δ-Σ 调制器的开关频率约为16*384kHz,因此在任何一种情况下都将其删除。

    这是我在工作台上使用192kHz 输入信号进行的测量、输出端仅使用简单的 RC。  您应该会看到类似的内容。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     感谢您的信息反馈。

    我制造高端音频产品、因此我需要在高于正常规定的频率下实现低失真。

    我还需要重现高达80kHz 的信号以匹配各种高清及更高要求 (本设计中考虑的最大采样率为192kHz)。

     我以前使用的是 PCM1792/6、它从未显示这些伪影、即使是未滤波的、但在相同的设置下?

    我是否曾使用抗混叠陀螺仪电路(SBAA001.pdf)进行过此操作?

    从数据表和应用手册中可以看出、这并不是必需的...

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我认为理解两个 DAC 之间的差异很重要:PCM1792和 PCM5242。  这两种器件都具有 Δ-Σ 电流段调制器、但具有不同的数字滤波器和调制器架构。  PCM1792采用8倍内插器、而调制器以64倍于原始采样率运行。  PCM5242具有一个可变内插器、无论输入采样率如何(在限制范围内)、该内插器的采样频率都将高达384kHz。  它是 Δ-Σ 调制器、以更高的频率运行、频率约为6MHz。   

    考虑一个实验、其中我对两个没有外部模拟滤波器的 PCM 器件使用相同的48kHz 输入采样率。  这两个器件都将有效地将采样频率提高到384kHz。  请参见下图:

    白色线是 PCM5242、橙色线是 PCM1792A。  您可以看到、它们具有相同数量的内插器点/正弦周期(以及量化噪声)。  主要区别在于、您可以看到 PCM1792A 上的 DSM 切换。

    当您使用较高的采样率时、PCM1792A 的采样率会更好:

    在此图中、白色线条为 PCM5242 (一条用 LPF 滤波、另一条不使用)、橙色线条为 PCM1792A。  现在的采样率为192kHz、因此 PCM1792A 以8xfS 内插、总过采样率为64xfS。   

    在低频时、PCM5242的优势更加明显:

    在此图中、蓝色线是 PCM5242的未滤波输出、白色线是 PCM1792A 的未滤波输出。 它们都具有192ksps 输入信号、输出1kHz 音调。

    PCM179x×的 DSM 的开关噪声(或带外噪声)将在大约0.5 μ V FS 时开始增加、但由于 PCM5242的架构、带外噪声直到大约200kHz 才开始增加、而与 FS 无关。

    所有这一切都表明、DAC 的选择将在两种情况下进行权衡。  在所需输出信号为80kHz 的192ksps 下运行可能会导致具有 OUT 滤波的 PCM5242上的失真更高、但 PCM1792A 上的带外噪声(和信号混叠)将难以消除。

    请告诉我这是否有帮助:)

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、我认为您刚刚确认了我所怀疑的事情。

    我似乎需要添加与 PCM1792/6应用中使用的运算放大器低通滤波器类似的滤波器。

    此致、

    Simon