主题中讨论的其他器件: PCM1792、 PCM1792A
您好!
我继承了一个本来应该运行良好的 SRC4392I + PCM5242设计。
然而、我发现、当频率为1kHz (任何采样率)时、波形时钟在相当高的0.002% THD+N 下看起来很平滑、20kHz 明显在示波器迹线上步进 、如果采样率发生变化、效果不会改变。 测量值高达1.3%。 随附主信号(顶部)和 THD 残留(下方)图片。
将 DAC 从我被告知的状态复位为"默认模式"。 在其中更改滤波器没有任何区别。
采样率转换器 BCLK 进入 DAC 的频率为12.288MHz。 src 应升采样到192kHz 并采用24位。
如果我将80kHz 滤波器置于 THD 中、20kHz 时的滤波器降至0.16%、这比规格表看起来更糟糕...
步进也不是示波器伪影;我在相同的设置中尝试了另一种不同的设计 DAC 单元、这种效果并不明显。
请提供建议。
此致、
Simon。