请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA1620 主题中讨论的其他器件: PCM2912A
目标应用是 PCM2912A+INA1620、以构成 USB DAC。
电源由计算机 USB 接口供电、电压为5V、500mA。
现在、我遇到了设计难题:INA1620是双电源和差分输入。
我不知道如何使用 INA1620设计 PCM2912A。
1.如何连接 IN1620的 VDD、VEE 和 GND
2.当 IN1620用作单位增益放大器时、还需要一个内部电阻器。