This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:有关 PCM2912A 连接 INA1620的问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816130/ina1620-the-question-about-pcm2912a-connects-ina1620

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件: PCM2912A

目标应用是 PCM2912A+INA1620、以构成 USB DAC。
电源由计算机 USB 接口供电、电压为5V、500mA。
现在、我遇到了设计难题:INA1620是双电源和差分输入。
我不知道如何使用 INA1620设计 PCM2912A。
1.如何连接 IN1620的 VDD、VEE 和 GND
2.当 IN1620用作单位增益放大器时、还需要一个内部电阻器。