This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:您能向我展示完整的寄存器配置吗?

Guru**** 2535010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818316/tlv320aic3100-could-you-show-me-complete-register-configuration

器件型号:TLV320AIC3100

尊敬的所有人

   我使用了 TLV320AIC3100器  件、但它无法在 I2S 接口中与 CPU 通信、也无法在 I2C 接口中与 CPU 通信。

   我检查硬件、没有 任何异常、所以我想用寄存器配置来检查软件。

   您能否向我展示 TLV320AIC3100器件可用于播放音乐或 录制的所有寄存器配置?  非常感谢。

   下图是我的寄存器配置。 请帮助我检查它是否正确?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,  

    您的 MCLK 频率是多少? 您需要的 BCLK 和 WCLK 是什么?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve

       MCLK = 24MHz、您可以为我提供一个成功的示例。 我 根据 它来更改我的配置。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 PLL 和时钟配置不正确。 以下是正确的时钟配置。 有关如何配置输入/输出、请参阅数据表或 EVM GUI。 W 30 04 03 # PLL clock is codec in w 30 05 21 # P=2、 R= 1 w 30 06 08 # J = 8 w 30 07 07 # D = 1920 w 30 08 80 w 30 05 A1 #使能 PLL w 30 0C 82 #分频器使能 NDAC = 2 w 30 0d 88 #分频器使能 MDAC = 8 w 30 1e A0 # BCLK 分压器加电、BCLK DIV = 32 此致、 -Steve Wilson