请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3138D2 我使用了 TPA3110和 TPA3138、并使 PCB 的两个引脚兼容、因此使用同一 PCB 进行测试、发现 TPA3118信噪比低于 TPA3110、如何提高信噪比?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用了 TPA3110和 TPA3138、并使 PCB 的两个引脚兼容、因此使用同一 PCB 进行测试、发现 TPA3118信噪比低于 TPA3110、如何提高信噪比?
Ping 您好、
TPA3138的 RDS 大于 TPA3110。 TPA3138的 RDS 为180m Ω、TPA3110为90m Ω。
如果 输入源相同、增益设置相同、PVCC 相同、则 TPA3138 输出功率略低于 TPA3110。
因此、在相同的输入源、相同的增益设置和相同的 PVCC 上、TPA3138 SNR 比 TPA3110稍微差一些。
此致、
Derek