This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:如何提高信噪比?μ V

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817620/tpa3138d2-how-to-improve-signal-to-noise-ratio

器件型号:TPA3138D2

我使用了 TPA3110和 TPA3138、并使 PCB 的两个引脚兼容、因此使用同一 PCB 进行测试、发现 TPA3118信噪比低于 TPA3110、如何提高信噪比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    TPA3138的 RDS 大于 TPA3110。 TPA3138的 RDS 为180m Ω、TPA3110为90m Ω。

    如果 输入源相同、增益设置相同、PVCC 相同、则 TPA3138 输出功率略低于 TPA3110。

    因此、在相同的输入源、相同的增益设置和相同的 PVCC 上、TPA3138 SNR 比 TPA3110稍微差一些。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何改善这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    RDS 在内部是固定的。 我们无法对其进行调整。

    Derek、

    此致