This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:有关在 PPC3的终端系统集成中设置突发大小的问题

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818279/tas2559-questions-related-to-setting-burst-size-in-end-system-integration-of-ppc3

器件型号:TAS2559

您好~

我的客户正在使用 PPC3测试 TAS2559。


在 End System Integration (终端系统集成)菜单中、选择 Burst Size (突发大小)(选中设置为最大128字节)。


将其从1字节设置为128字节的确切错误部分是什么?


您能否告知客户、为他们设置突发大小合适吗?

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    突发命令是连续的寄存器写入。 生成 cfg 时、会在突发模式下写入一些寄存器、例如。

    宽98 70 00
    >03
    > DE
    > 00

    在突发模式下写入>后的值(连续寄存器)

    突发大小是在突发模式下可以写入的最大寄存器数、默认为128、但您可以更改此值、以便将突发命令限制为特定的数字。 如果主机只能在连续模式下处理特定数量的命令、这将非常有用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器