我们希望为无音频应用使用 D 类放大器来驱动特殊线路。 该线路也可用于其他信号。 我们必须 能够通过关闭输出级从该线路中快速"移除" D 类驱动器。 Hi-Z 状态当然不是理想状态、但我们可以期待什么值?
高阻态下的典型输出容量 Cout 有多大? (对我们来说最重要的是、因为线路可以承载 MHz 范围内的频率。)
高阻态下的典型输出电阻或泄漏电流有多大? (可能不太重要)
在高阻态下是否还有其他输出容量更小的 D 类驱动器?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望为无音频应用使用 D 类放大器来驱动特殊线路。 该线路也可用于其他信号。 我们必须 能够通过关闭输出级从该线路中快速"移除" D 类驱动器。 Hi-Z 状态当然不是理想状态、但我们可以期待什么值?
高阻态下的典型输出容量 Cout 有多大? (对我们来说最重要的是、因为线路可以承载 MHz 范围内的频率。)
高阻态下的典型输出电阻或泄漏电流有多大? (可能不太重要)
在高阻态下是否还有其他输出容量更小的 D 类驱动器?
非常感谢。
谢谢你迪伦。
我预期的值大约为100pF、因此我必须重新计算 我的设计。 (PCB 迹线的影响更易于 为我计算。)
我的期望是否正确、 具有更高指定最大开关频率的 D 类放大器往往会降低 Cout 值?
您是否希望 D 类放大器具有更低的额定最大输出电流(较高的最小负载电阻)、具有更低的 Cout 值?
另一个问题:
当我发送高阻态命令时、输出是否会立即进入高阻态? 或者在达到状态之前是否有"静音"时间?
此致、Pedantus
Pedantus、
是的、Cout 会影响开关时间、因此在高开关频率下使用时应更低。 但是、作为已发布的产品、如果数据表指定它可以在最大频率下使用、则 Cout 经过精心设计和全面测试、您无需担心这一点。
至于您的其他问题、它不会立即进入 HiZ 状态。 在完全高阻抗之前将有一个斜降时间、这是6ms 的最大时间。 斜降设计为在音乐播放时设置为 HiZ 时避免噼啪噪声。
迪伦