This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:D 类放大器在高阻抗状态下的典型输出阻抗(C 和 R)是多少?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817009/tas6424l-q1-what-is-the-typical-output-impedance-c-and-r-in-hi-z-state-of-a-class-d-amplifier

器件型号:TAS6424L-Q1

我们希望为无音频应用使用 D 类放大器来驱动特殊线路。 该线路也可用于其他信号。 我们必须 能够通过关闭输出级从该线路中快速"移除" D 类驱动器。  Hi-Z 状态当然不是理想状态、但我们可以期待什么值?

高阻态下的典型输出容量 Cout 有多大? (对我们来说最重要的是、因为线路可以承载 MHz 范围内的频率。)

高阻态下的典型输出电阻或泄漏电流有多大? (可能不太重要)

在高阻态下是否还有其他输出容量更小的 D 类驱动器?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能给我们更清晰的应用视图吗? 如果不是扬声器、输出负载会是什么样的? 输出可能具有电阻、对于输出寄生电容、我们可能需要进行设计双重检查。

    我们稍后会回来。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedantus、

    在输出引脚上将有100~200pF 的电容。 此外、您还需要计算出 PCB 迹线电容。

    电阻大约为14k Ω 的下拉电阻。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你迪伦。

    我预期的值大约为100pF、因此我必须重新计算 我的设计。 (PCB 迹线的影响更易于 为我计算。)

    我的期望是否正确、 具有更高指定最大开关频率的 D 类放大器往往会降低 Cout 值?

    您是否希望 D 类放大器具有更低的额定最大输出电流(较高的最小负载电阻)、具有更低的 Cout 值?

    另一个问题:

    当我发送高阻态命令时、输出是否会立即进入高阻态? 或者在达到状态之前是否有"静音"时间?

    此致、Pedantus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedantus、

    是的、Cout 会影响开关时间、因此在高开关频率下使用时应更低。 但是、作为已发布的产品、如果数据表指定它可以在最大频率下使用、则 Cout 经过精心设计和全面测试、您无需担心这一点。

    至于您的其他问题、它不会立即进入 HiZ 状态。 在完全高阻抗之前将有一个斜降时间、这是6ms 的最大时间。 斜降设计为在音乐播放时设置为 HiZ 时避免噼啪噪声。

    迪伦