This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:规范9.2典型应用电路问题

Guru**** 2477975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816110/tas5720a-q1-specification-9-2-typical-application-circuit-questions

器件型号:TAS5720A-Q1

您好!

I SAW 规范9.2典型应用电路图24和图25有一些不同。

与红色框类似、图24显示了与 PIN26的 PIN1连接、

引脚1连接到 PIN28、这些连接有何不同?

有错误吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     图24需要更新。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolin、

     
    您能否提供更新数据表?

    或提供正确的参考设计?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YISYUAN、您好!

    正确的参考设计与图25相同。  

    如果使用软件控制、则删除图24引脚26与 PVDD 的连接、并更改为与图25相同的输出连接。 将引脚26和引脚29直接短接。

    RDGS、
    Matthew