This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:关断期间高侧放大器的状态;低侧电阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834004/tpa2006d1-state-of-high-side-low-side-trnasistor-during-shutdown

器件型号:TPA2006D1

尊敬的先生。

我的客户希望确保遵循以下内容。 这些都是决定的重要因素

他们可以是否将 TPA2006D1应用于他们的系统。

很抱歉打扰您的工作、但希望此时能得到您的帮助。


1)高侧晶体管的状态。  

  高侧晶体管是否在关断期间设置为关断状态?
2)低侧晶体管的状态。  
  是否在关断期间将低侧晶体管设置为关断状态?   
3)关断期间低侧晶体管的阻抗。  
  数据表的定义>典型值。 1K 欧姆。 它是否意味着它应该超过1k 欧姆
  至少? 它是否为最小值?  
请提供您的建议。  
此致、  
H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1) 1)高侧晶体管的状态。 高侧晶体管是否在关断期间设置为关断状态?

    是的、它们被设置为关闭状态。 去毛刺脉冲逻辑禁用晶体管。

    2) 2)低侧晶体管的状态。 是否在关断期间将低侧晶体管设置为关断状态?
     
    类似地、低侧晶体管在关断状态下处于关断状态。
    3)关断期间低侧晶体管的阻抗。 数据表的定义>典型值。 1K 欧姆。 这是否意味着它至少应该超过1k 欧姆? 它是否为最小值?  
     
    通常、电阻值高于数据表中提到的1k Ω。 但是、最小阻抗值为1k Ω。 最大值应约为1.2K 欧姆。
    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis - San。  

    非常感谢您的宝贵建议。 我会再次确认。  

    请再次提供您的建议。  

    1.您提到" 但是、最小阻抗值为1k 欧姆。"

      这是否意味着数据表可能会有某种类型的缺失?  

    2.您还提到"最大值应约为1.2K 欧姆"。  

      如果晶体管处于关闭状态、该值看起来太小。 我想知道阻抗

      除了晶体管之外、VO 周围的其他电路是否受到影响?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    1. 这是否意味着数据表可能会有某种类型的缺失?  

    数据表中提到了这种情况、因为输出阻抗不会小于1k Ω。 通常、我们不会以这种方式以新的数据表格式指定值。 我们可以说阻抗的最小值为1k 欧姆。

    2.我想知道阻抗是否受到 VO 周围其他电路影响的影响、而不仅仅是晶体管?

    没错。 输出晶体管不是 VO 输出端的唯一连接。 这是显示内部配置的简化图。 此阻抗测量中还包括一些其他电路、如 SC 检测。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis - San。  

    非常感谢您提供的所有宝贵信息和建议。  

    对这种事情,我又一遍又一遍地感到抱歉。

    我想按如下方式再次确认。 请再次提供您的建议。  

    1."SC detect"的含义是什么? 这是否意味着检测电流?  

    2.我的客户尝试在关断期间测量 VO+和 VO-输出阻抗

      没有扬声器连接。 Vo+到 GND 大约为2.5kOHM。  

      Vo-至 GND 约为2.5kOHM。 因此、我想确保条件

      测量的频率。  

      是扬声器关断期间 VO+到 GND 或 VO-到 GND 的阻抗

      连接? 我想我的猜测是正确的吗?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    请查看我的回答、如果您对此有更多问题或意见、请告诉我。

    1."SC detect"的含义是什么? 这是否意味着检测电流?  

    不可以、这意味着短路检测。 该器件集成了短路保护功能。

    2.在扬声器连接关闭期间、VO+到 GND 或 VO-到 GND 的阻抗是多少? 我想我的猜测是正确的吗?

    此阻抗在以下条件下测量:VDD = 5.5V、V (SHUTDOWN)= 0.35V 且未连接负载。 此测量值应从 Vo+到 Vo-。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis - San。  

    感谢您的宝贵建议。  

    关于#2、VO+到 VO-阻抗、他们尝试使用数字万用表进行测量

    电阻测量功能、VDD=3V、V_SHUTDOWN = GND、未连接负载。  

    阻抗约为3k 欧姆。  

    很抱歉反复干扰您的工作。 我想再征求您的意见一次。  

    VDD 肯定会与5.5V 和3V 不同。 我想它是由测量的阻抗引起的  

      1k 欧姆与3k 欧姆之间的差异? 这种差异是否还有其他原因?

    4.我认为数字万用表电阻测量是通过恒定电流进行的

      方法。 VO+与 VO-之间是否有最合适的阻抗测量方法?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    没问题。 您可以随时询问有关这些产品的任何信息。 我们很乐意为您提供帮助。

    3.-正如您提到的、由于 VDD 也应用于内部 MOSFET、因此会有差异。 如方框图所示、VDD 应用于 VDS、因此会影响输出阻抗。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2006d1.pdf#page=11

    4.-对于输出阻抗测量,我认为最好使用与数据表( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2006d1.pdf#page=10 )第10页中所述的测试设置。 这样、您就可以获得更精确的电压与电流间的关系图。 然后计算阻抗。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis - San。

    感谢您的宝贵建议。

    我想对输出阻抗进行双确认。

    您提到了;

    它应在 Vo+和 Vo-之间取值。

    关于这一问题;

    e2e.ti.com/.../780116

    它将从 VO+变为 GND、从 VO-变为 GND。

    我想知道哪一个是正确的?

    此致、

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    很抱歉造成混淆。 另一个 E2E 线程正确、输出阻抗在 VO+到 GND 和 VO-到 GND 之间测量。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.