This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:音乐检测

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831614/tlv320aic3254-music-detect

器件型号:TLV320AIC3254

您好、专家、

我可以使用 PFW 检测音乐、但如果音乐停止、INT 将获得475Hz 脉冲。 您能指导如何修改它吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    您可以尝试调节 SMDET 上的阈值吗? 默认值为-50dB、 尝试将其设置为-35、查看是否有任何变化。  

    您使用的采样率是多少?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    SMDET 无法将其设置为48kHz 的采样率。 供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很抱歉耽误您的回答。 SMDET 有几个可能需要调整的配置参数。 但在开始之前、我想确保输入和抽取侧配置正确。 您能否使用相同的处理流程记录 I2S 输出并共享录制的文件?

    此致