请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 尊敬的团队
我的客户有以下问题、您能提供帮助吗?
TLV320AIC3104IRHBR 的 I2C 信号在没有音频输入或输入连接至 GND 的情况下会产生一些噪声。
可能的原因是什么?
(请参阅下面的黄色波形、只有设置 TLV320AIC3104IRHBR MUTE 才能解决此问题)
2.当前音频信号路径位于红色路线以下。 如果我们想解决上述问题、哪些寄存器设置可能有用? (PGA 设置为2dB)