This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR 噪声问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834587/tlv320aic3104-tlv320aic3104irhbr-noice-issue

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的团队

我的客户有以下问题、您能提供帮助吗?

TLV320AIC3104IRHBR 的 I2C 信号在没有音频输入或输入连接至 GND 的情况下会产生一些噪声。

可能的原因是什么?

(请参阅下面的黄色波形、只有设置 TLV320AIC3104IRHBR MUTE 才能解决此问题)

2.当前音频信号路径位于红色路线以下。 如果我们想解决上述问题、哪些寄存器设置可能有用?  (PGA 设置为2dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    在您的第一个问题中、您提到了 I2C 信号存在噪声问题、但示波器截图显示了 DOUT。 您是指 I2S?

    假设您是 I2S、您知道客户是否正在使用内部 PLL 吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    是的、您回答正确、是 I2S、抱歉、出现了拼写错误

    关于 PLL、让我返回并进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    自从我们上次讨论以来已经有一段时间了。 您是否能够从客户处获得信息?

    我现在将此帖子标记为已解决、但如果问题未得到解决、请随时联系我们。  

    此致、

    Aaron