Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834644/tas6422-q1-clocks-problem
器件型号:TAS6422-Q1主题中讨论的其他器件:SRC4392
您好!
我正在尝试使 TAS6422正常工作、但没有办法做到这一点。 我想我缺少一些东西、但我看到这个论坛中的一些用户提出了类似的问题、并使用了相同的 MCLK 时钟基准。
我有24.576和22.5792个时钟可用、不知怎么说、我设法使它在44.1kHz 频率下工作、但由于时钟问题、所以它可能不会因某些时钟比率故障而发出"清晰"的声音。
我需要转到12.288 foo 示例、还是可以使其与 MCLK 的当前时钟配合使用? 在这种情况下、您能向正确的方向指出吗?
例如、我现在有这些时钟:
MCLK:22.579MHz
- SCLK:2.8MHz
- LRCLK: 44.1kHz
我将 SRC4392用作数据源、端口 B 上的 I2S 输出
谢谢!