This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:时钟问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834644/tas6422-q1-clocks-problem

器件型号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他器件:SRC4392

您好!

我正在尝试使 TAS6422正常工作、但没有办法做到这一点。 我想我缺少一些东西、但我看到这个论坛中的一些用户提出了类似的问题、并使用了相同的 MCLK 时钟基准。

我有24.576和22.5792个时钟可用、不知怎么说、我设法使它在44.1kHz 频率下工作、但由于时钟问题、所以它可能不会因某些时钟比率故障而发出"清晰"的声音。

我需要转到12.288 foo 示例、还是可以使其与 MCLK 的当前时钟配合使用? 在这种情况下、您能向正确的方向指出吗?  

例如、我现在有这些时钟:

MCLK:22.579MHz

- SCLK:2.8MHz

- LRCLK: 44.1kHz

我将 SRC4392用作数据源、端口 B 上的 I2S 输出

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    您的时钟频率看起来正确。  您是否在寄存器0x11中看到时钟故障?  如果是、请查看 TAS6422数据表中的第9.3.1.6节 、了解错误处理。  

    这是在 EVM 上还是在 PCB 上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的支持。 问题现已解决! 实际上、正如您所说的时钟是正确的。 问题是、由于缓冲器连接不良、数据信号有很多噪声、修复后工作正常!

    再次感谢!

    奥里奥尔