This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106IRGZT

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834484/tlv320aic3106-tlv320aic3106irgzt

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我们希望为我们的新设计 kkow TLV320AIC3106IRGZT 的电流消耗详细信息、因为它不在数据表或任何设计文档中提供。

谢谢、此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E. Rohini、  

    这些电流消耗的详细信息来自数据表?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试条件下、它被称为无信号。 是器件的标称电流消耗  

    我们无法获取有关 Vddio 1.8V 功耗详细信息

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计中、最好了解 TLV320AIC3106IRGZT 在满载条件下的最大功耗

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E. Rohini、  

    这取决于您使用的输出、驱动的负载以及输入/输出信号是多少。  

    标称规格是您将在整个行业看到的规格。  您可以非常轻松地估算给定应用的输出电流。  

    此致、

    -Steve Wilson