This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:双 PCM186x TDM 功能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833215/pcm1865-dual-pcm186x-tdm-functionality

器件型号:PCM1865

大家好、

在图59中、器件 A 用作 TDM 时钟主器件、器件 B 配置为 TDM 从器件。 我想问的是、这两个芯片是否可以用作从器件、嵌入式主机作为主器件、以便 PCM1865无需配置时钟系统。 它可以与系统的其他音频部件保持时钟同步。

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    是的、 PCM186x 可配置为主器件或从器件。  数据表中的示例显示了一个主器件和一个从器 件、但这不是要求。  处理器可以是主处理器。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的回复。

    是否通过第0页:寄存器13使用不同的插槽设置两个 PCM186X?

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    是的、正确。

    -Steve Wilson