您好、Sirs、
您是否会告知 TAS5766和 TAS5825器件的 dV/dt 规格?
我们将使用 i (t)=C*(dV/dt)等式来查看客户的铁氧体磁珠输出电容设计。
谢谢、此致、
陈耀恩
208/27/2019
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
您是否会告知 TAS5766和 TAS5825器件的 dV/dt 规格?
我们将使用 i (t)=C*(dV/dt)等式来查看客户的铁氧体磁珠输出电容设计。
谢谢、此致、
陈耀恩
208/27/2019
您好、Wayne、
假设您需要 PWM 的压摆率数据、对吧? 此外、还需要考虑 BC 的谐振频率。 如果您可以通过铁氧体磁珠捕获电流、您将看到电流随谐振频率振铃。
一般规则是减小电容、提高谐振频率和 降低 OC 风险。 无论如何、我将在明天为您检查压摆率数据。 另请使用示波器查看波形。
顺便说一下、您还可以使用供应商提供的阻抗曲线来构建铁氧体磁珠模式。 TINA 可以帮助获取类似的波形。
此致、
Alix Wan。
您好、Wayne、
讨论的结果进行比较。 TAS5766和 TAS5825的压摆率在 MP 之后是固定的、我们不共享此数据。
但在我的一侧、PWM 的压摆率(dV/dt)受 Zobel 电路和 FB 的影响。 因此、我建议您使用范围来测量它。
此外、请参阅下面的应用手册以了解更多详细信息:
e2e.ti.com/.../Reaching-EMI-targets-with-inductor-free-for-audio-class-D-applications.pdf
此致、
Alix Wan。