This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766和 TAS5825的 PWM 输出需要 dV/dt 规格

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833622/tas5766m-need-dv-dt-specification-of-the-pwm-output-of-the-tas5766-and-tas5825

器件型号:TAS5766M

您好、Sirs、

您是否会告知 TAS5766和 TAS5825器件的 dV/dt 规格?
我们将使用 i (t)=C*(dV/dt)等式来查看客户的铁氧体磁珠输出电容设计。



谢谢、此致、

陈耀恩
208/27/2019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    假设您需要 PWM 的压摆率数据、对吧? 此外、还需要考虑 BC 的谐振频率。 如果您可以通过铁氧体磁珠捕获电流、您将看到电流随谐振频率振铃。  

    一般规则是减小电容、提高谐振频率和 降低 OC 风险。 无论如何、我将在明天为您检查压摆率数据。 另请使用示波器查看波形。

    顺便说一下、您还可以使用供应商提供的阻抗曲线来构建铁氧体磁珠模式。 TINA 可以帮助获取类似的波形。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    讨论的结果进行比较。 TAS5766和 TAS5825的压摆率在 MP 之后是固定的、我们不共享此数据。

    但在我的一侧、PWM 的压摆率(dV/dt)受 Zobel 电路和 FB 的影响。 因此、我建议您使用范围来测量它。  

    此外、请参阅下面的应用手册以了解更多详细信息:

    e2e.ti.com/.../Reaching-EMI-targets-with-inductor-free-for-audio-class-D-applications.pdf

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。 是的、对于不同的开关频率、我需要 TAS5825和 TAS5766的 PWM 信号的转换率.... Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     转换率通过 OTP 编程为固定值、不是由不同的开关频率选择。

    正如 Alix 提到的、手动微调 Zobel 电路可以为您提供在 EMI 测试期间进行微调的选项。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Linda。

    我的客户会为 TAS5825和 TAS5767器件使用带有铁氧体磁珠的1500pF COUT、因此我们需要知道这两个器件可以使用的最大 COUT。

    非常感谢

    陈耀恩

    2019年8月31日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     为了平衡 EMC 抑制 和空闲电流、建议选择300Ω@100MHz+ 1nF 的铁氧体磁珠。 对于 EMC、1.5nF 也是可以的、空闲电流可能略高于1nF。

    此致

    Linda