This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:微控制器实现

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832087/tas2557-microcontroller-implementation

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

您好!

实际上、我们使用微控制器通过 I2C 总线与 TAS2557进行通信。 我的目标是能够生成我将在固件中集成的配置。 首先、我们使用 PPC3软件创建了一个项目、然后使用终端系统集成选项卡转储二进制文件。 现在我有二进制文件和一些配置文件。从那时起,在固件中集成这些文件的步骤是什么? 有什么想法吗?

此致、

Eric Guerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、TAS2557 PPC3选项没有可用作固件配置的头文件生成选项。 还有其他器件、例如 TAS5805M、已经有此选项、但 TAS2557软件目前还没有此功能。

    生成的二进制文件还包括一些具有所有寄存器配置的.cfg 文件。 为了通过 I2C 总线配置 TAS2557、您可以将这些文件用作参考代码。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    它们是包含.cfg 文件的2个文件夹。 一个文件夹名为"srts"、另一个文件夹名为"Debug_cfg"。 我应该使用哪个文件夹和哪个.cfg?

    此致、

    Eric Guerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请尝试使用文件夹"debug_cfg"。 有一个以"组合型 配置_0"开头的文件。 它包含 TAS2557的所有配置。  

    代码行的格式为" w 98 xx yyy"、其中"w"是 I2C 写入命令、xx 是寄存器地址、yy 是寄存器数据。

    此致
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、谢谢、我会尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向您提出更多问题。 您指出的配置文件是否包括扬声器保护和 SmartEQ 功能? 是否正确地说生成的二进制文件和配置文件包含对智能放大器进行编程的相同信息?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、确实如此。 您在 PPC3中选择的所有配置都包含在二进制文件和配置文件中。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.