主题中讨论的其他器件: TAS5805M
您好!
实际上、我们使用微控制器通过 I2C 总线与 TAS2557进行通信。 我的目标是能够生成我将在固件中集成的配置。 首先、我们使用 PPC3软件创建了一个项目、然后使用终端系统集成选项卡转储二进制文件。 现在我有二进制文件和一些配置文件。从那时起,在固件中集成这些文件的步骤是什么? 有什么想法吗?
此致、
Eric Guerard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
实际上、我们使用微控制器通过 I2C 总线与 TAS2557进行通信。 我的目标是能够生成我将在固件中集成的配置。 首先、我们使用 PPC3软件创建了一个项目、然后使用终端系统集成选项卡转储二进制文件。 现在我有二进制文件和一些配置文件。从那时起,在固件中集成这些文件的步骤是什么? 有什么想法吗?
此致、
Eric Guerard
您好、Eric、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
遗憾的是、TAS2557 PPC3选项没有可用作固件配置的头文件生成选项。 还有其他器件、例如 TAS5805M、已经有此选项、但 TAS2557软件目前还没有此功能。
生成的二进制文件还包括一些具有所有寄存器配置的.cfg 文件。 为了通过 I2C 总线配置 TAS2557、您可以将这些文件用作参考代码。
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.