This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:2.1通道输出配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833704/tas2563-2-1-channel-output-configuration

器件型号:TAS2563

您好!  

我们的客户有以下问题、您能为您提供帮助吗?  

我们将评估2.1通道输出。 该平台是 SOC +三个 TAS2563、如下图所示。

  1. 是否可以在 TAS2563上实现2.1通道回放?
  2. 如果项目1为是、如何连接第三安培的 IC 链路? 或者如何同步三安培? 我们将关注三安培之间的不同延迟时间。
  3. 如果项目1为是、如何配置 TAS2563驱动程序? 是否有任何参考代码?

 

SoC 可以同时输出2个 I2S 通道。

如果需要更多信息、请随时告知我们。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    是的、我们的智能放大器器件在不同通道之间具有特定的立体声链接算法、因此在启用此功能时可以自动实现链接、并且延迟可以 短至1/2采样持续时间、 约为10us、因此终端用户在进行立体声回放时无法感受到延迟。 我们通常不像 以前那样对三安培配置这种类型的配置、因此目前可能没有用于实现这种配置的现有驱动程序代码。 我将与我们的印度软件团队联系、了解有关 TAS2563 2.1频道播放的驱动程序代码可用性。 谢谢。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的详细答复!

    您的软件团队是否有任何更新? 如果没有、如果您能帮助加快速度、我们将不胜感激。  

    此外、我们还想与您确认 TAS2563等两个智能放大器之间的 IC 连接有什么功能? 我知道、它将像您提到的那样同步延迟时间。 还有其他功能吗?

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    已收到 SW 团队的回复、可从以下链接获取驱动程序代码:

    https://git.ti.com/tas256xsw-android/tas2563-android-driver

    可以在2个通道之间进行链接(通过相同的 I2S 进行连接)并非全部3个通道、它还会链接增益、因为可以使用 TAS2563上的 ASI2链接2安培的增益以进行增益传输。

     

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    那么、驱动程序代码是针对2.1通道应用? 这意味着我们可以控制三个 TAS2563、它是否正确?

    硬件配置如何? 如何将第三个 TAS2563同步到另一个2安培? 如果可能、您能否说明硬件配置?

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    硬件配置如下所示。 您需要将所有3个扬声器连接到同一个 I2S、并且只需在两个 Twitter 扬声器之间进行链接即可播放 L 和 R 频道。 对于低音扬声器、您可能需要混合 L 和 R 并 切断2KHz 以上的高频、 仅播放低频信号、因此非常短的延迟对听众不敏感。 此外、对于参考驱动程序代码、它适用于 TAS2563单声道应用、客户可以从它开始根据下表更改配置的代码。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我似乎看不到你发布的图片和图表。 能否再次发布?

    对于硬件配置、我们仍然关注 IC 链接:

    1.需要如下图所示再次与您确认。 如果有任何误解、请更正。

    2.需要确认您是否意味着延迟时间很短、因此即使有保护、EQ 和 DRC 调优、我们也不需要将低音扬声器与 L/R 通道同步?  

    如何在这三个扬声器之间同步保护时序? 我是说、如果需要保护 L/R 通道、如何与低音扬声器同步?

    对于软件 驱动程序、 如果有任何问题需要您的支持、我们将查看并提供反馈。 非常感谢!

    再次感谢您的帮助!  

    此致、

    Bruce