This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:采用单端配置的输入电容器匹配

Guru**** 2521610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/834545/lm48580-input-capacitor-matching-in-single-ended-configuration

器件型号:LM48580

您好!

我想使用采用单端配置的 LM48580来驱动压电式扬声器。

我的问题是:IN-和 IN+上的输入电容器是否必须具有相同的值、或者是否可以在 IN+上使用1uF、在 IN-上使用56nF? 为输入选择不同值的输入电容器是否存在任何缺点? 其原因是、我希望对输入信号使用模拟高通滤波器。

提前感谢您、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephan、

    如果将模拟输入配置为单端模式、则可以在 IN-和 IN+处使用不同的电容值。 我们建议在差分模式下使用相同的电容值、因为这可能会导致 PoP 问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Stephan