请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104EVM-K 您好!
我想测试 AIC3104编解码器功能。 如何向该 EVM 提供数字数据。
是否有任何配置可通过 PC 上的 AIC310x 软件监控 ADC 输出和 DAC 输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想测试 AIC3104编解码器功能。 如何向该 EVM 提供数字数据。
是否有任何配置可通过 PC 上的 AIC310x 软件监控 ADC 输出和 DAC 输入。
您好、Khushboo、
将 USB-MODEVM 连接到 PC 时、它将显示为音频设备。 这使您能够通过 Windows Media Player 等音频应用程序或 onlinetonegenerator.com 等在线源输入数字数据。 只需确保将 USB-MODEVM 设置为“控制面板”中的“Device Manager”(设备管理器)下的‘Output’(输出)。
至于 ADC 输出和 DAC 输入的监控、很遗憾您无法通过 AIC310x 软件进行监控。