This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104EVM-K:

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833121/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104evm-k

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

您好!

我想测试 AIC3104编解码器功能。 如何向该 EVM 提供数字数据。  

是否有任何配置可通过 PC 上的 AIC310x 软件监控 ADC 输出和 DAC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khushboo、

     

    将 USB-MODEVM 连接到 PC 时、它将显示为音频设备。 这使您能够通过 Windows Media Player 等音频应用程序或 onlinetonegenerator.com 等在线源输入数字数据。 只需确保将 USB-MODEVM 设置为“控制面板”中的“Device Manager”(设备管理器)下的‘Output’(输出)。

     

    至于 ADC 输出和 DAC 输入的监控、很遗憾您无法通过 AIC310x 软件进行监控。