This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:PLL 最小基准时钟频率

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833174/lm49350-pll-minimum-reference-clk-frequency

器件型号:LM49350

您好!

PLL 的最小基准 clk 频率是多少。

图55。 M diver 的频率范围为0.5-50MHz、但相位比较器频率 范围为0.7->5MHz。

BR。

erkka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erkka、  

    PLL 输入必须为0.5-50MHz、相位比较器频率必须为0.7-5MHz、 并且两者之间有 M 分频器。  

    让我们从数据表中举例:

    表7的最后一行显示了19.8Mhz 的 PLL 输入、  

    M 值为16

    N 值为147

    P 值为16.5

    19.8Mhz / 16 = 1.2375Mhz。  这是相位比较器频率。  

    将此结果乘以 N/P 、得到 Fout = 11.025Mhz。  

    这有道理吗?

    此致、

    -Steve Wilson