请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM49350
您好!
PLL 的最小基准 clk 频率是多少。
图55。 M diver 的频率范围为0.5-50MHz、但相位比较器频率 范围为0.7->5MHz。
BR。
erkka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LM49350
您好!
PLL 的最小基准 clk 频率是多少。
图55。 M diver 的频率范围为0.5-50MHz、但相位比较器频率 范围为0.7->5MHz。
BR。
erkka
Erkka、
PLL 输入必须为0.5-50MHz、相位比较器频率必须为0.7-5MHz、 并且两者之间有 M 分频器。
让我们从数据表中举例:
表7的最后一行显示了19.8Mhz 的 PLL 输入、
M 值为16
N 值为147
P 值为16.5
19.8Mhz / 16 = 1.2375Mhz。 这是相位比较器频率。
将此结果乘以 N/P 、得到 Fout = 11.025Mhz。
这有道理吗?
此致、
-Steve Wilson