主题中讨论的其他器件: TPA6133A2、 TPA6112A2
您好、先生、
您能否向我们推荐一位可以与 Maxim MAX97220进行比较的候选人?
以下是我们客户的要求、他们希望找到能够驱动超过 MAX97220的器件、请参阅他们的请求点:
差分输入
2.同时支持线路输出/ 耳机输出
输出摆幅支持超过2.15Vrms
输出功率支持超过125mW @32 Ω、1% THD+N
顺便说一下、我不确定 DRV603是否是最佳候选器件... 但它不能支持耳机范围的阻抗、对吧?
期待很快收到您的回复。
谢谢、
乔治