This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:具有线路输出/耳机输出的差动输入、可支持超过3Vrms 输出。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603, TPA6133A2, TPA6112A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831127/drv603-differential-input-with-line-out-headphone-out-which-can-support-more-then-3vrms-output

器件型号:DRV603
主题中讨论的其他器件: TPA6133A2TPA6112A2

您好、先生、

您能否向我们推荐一位可以与 Maxim MAX97220进行比较的候选人?  

以下是我们客户的要求、他们希望找到能够驱动超过 MAX97220的器件、请参阅他们的请求点:

差分输入

2.同时支持线路输出/ 耳机输出

输出摆幅支持超过2.15Vrms

输出功率支持超过125mW @32 Ω、1% THD+N

顺便说一下、我不确定 DRV603是否是最佳候选器件... 但它不能支持耳机范围的阻抗、对吧?

期待很快收到您的回复。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享在 Maxim 网站上发布的数据表链接: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX97220A-MAX97220E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我可以在耳机阻抗上测试 DRV603并提供一些性能图、即使数据表中不包含这一点、这是否有助于将该器件与竞争对手进行比较?

    关于要点3、您知道2.15Vrms 的负载阻抗是多少? 是600 Ω 吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的参与、如果您同意 DRV603将是我们比较竞争对手的最佳选择... 我认为我们可以为打样的耳机应用提供一些数据将会有所帮助。 请帮助进行耳机阻抗测试、我们可以看到一些性能曲线图。

    关于#3、我假设客户将其列为商品、因为竞争对手会将其列在数据表上。 它们可以支持2.15Vrms @ 600 Ω/3.3V/0.1%THD、我们希望这一规格更高。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    经过一些测试、我获得了一些信息:

    • DRV603适用于600和10k 负载、可提供所需的输出 Vrms
    • DRV603无法达到125mW @ 32欧姆、输出会在这个较低阻抗负载下削波。

    • 最接近的器件是 TPA6133A2、该器件可提供5V 电压
      • 125mW @ 32 Ω/5V/~10%THD+N
      • 2Vrms @ 600 Ω/3.3V/~1% THD+N

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的支持和测试。 请注意、DRV603在600欧姆时仍然工作正常、一些耳机将支持该阻抗负载。 您能否与我分享 一些性能为@ 32 Ω 的曲线图? 我将向客户分享这些信息。

    BTW、TPA6133A2应该是应用的耳机放大器角色、它在高阻抗负载下是否仍然适合用作线路驱动器?

    在数据表中、有两个问题需要您的评论:

    TPA61332A2应该能够在5V 时支持超过2.15Vrms @600ohm?

    2.您是否有 TPA61332A2较高阻抗负载(可能为1k/10k)的性能图?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    TPA6112A2呢? 它可以支持6V Vdd、似乎比 TPA6133A2具有更高的功率。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    DRV603数据表提供了高阻抗负载的图、下面是32 Ω 负载的图。

    TPA6133A2数据表提供了低阻抗负载的图、下面是1k 和10k Ω 负载的图、这基本上是相同的

    关于 TPA6112A2、它实际上由与 TPA6133A2相同的电压范围供电、并且此器件没有集成的电荷泵。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan、我们将与客户分享。