请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832211/tpa3110d2-input-voltage-protection
器件型号:TPA3110D2您好!
您能否向我展示 TPA3110D2PWRR 内的输入电压保护结构? 是否有齐纳二极管可防止内部出现过压? 我的客户希望了解它、因为以下背景。
我的客户尝试通过外部电源的过压来破坏 IC、以确定故障条件、因为在他们的制造过程中出现过压问题。 它们通过外部电源逐渐增加 PVCC 电压、而 IC 在 PVCC ~26V 时停止运行。 之后、即使 PVCC 电压增加至37V、IC 也不会损坏。
此致、
Kazuto Tatsumi