This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:输入电压保护

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832211/tpa3110d2-input-voltage-protection

器件型号:TPA3110D2
您好!

您能否向我展示 TPA3110D2PWRR 内的输入电压保护结构? 是否有齐纳二极管可防止内部出现过压? 我的客户希望了解它、因为以下背景。

我的客户尝试通过外部电源的过压来破坏 IC、以确定故障条件、因为在他们的制造过程中出现过压问题。 它们通过外部电源逐渐增加 PVCC 电压、而 IC 在 PVCC ~26V 时停止运行。 之后、即使 PVCC 电压增加至37V、IC 也不会损坏。

此致、
Kazuto Tatsumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi、

      请参阅数据表第4页、PVDD 最大值为30V。 建议不要将 PVDD 增加30V 以上、因为该器件的 MOSFET 为30V、可能存在一些裕度、但没有

    保证。 仍然建议跟踪数据表。 一个器件可以承受37V 电压、无法提供任何信息。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Linda、

    我知道不建议使用过压、但我的客户只想知道 PVDD 上是否有保护结构。 如果是、请告诉我内部的保护类型。

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的保护主要是过流保护、过热保护和输出端的直流电流保护。 我们将研究 PVDD 是否有特定保护