主题中讨论的其他器件:TPA3111D1
大家好、
我使用了器件型号为 TPA3111D1的音频放大器、并且在符合传导发射和辐射发射方面遇到了问题。
1)在传导发射中、当扬声器开始工作时、我可以很容易地看到噪声水平升高、并且噪声水平只是在边缘水平上传递、但我确定扬声器是否会长时间工作、然后它将超过限制。
2) 2)在辐射中、当扬声器开始工作时、在37.772MHz 和68.862MHz 频率下、扬声器突破了限制、并且噪声水平分别达到55.89dBuV/m 和48.74dBuV/m。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用了器件型号为 TPA3111D1的音频放大器、并且在符合传导发射和辐射发射方面遇到了问题。
1)在传导发射中、当扬声器开始工作时、我可以很容易地看到噪声水平升高、并且噪声水平只是在边缘水平上传递、但我确定扬声器是否会长时间工作、然后它将超过限制。
2) 2)在辐射中、当扬声器开始工作时、在37.772MHz 和68.862MHz 频率下、扬声器突破了限制、并且噪声水平分别达到55.89dBuV/m 和48.74dBuV/m。
尊敬的 Derek 和 Linda:
我旅行的时候,所以它延迟了。 这是所需的数据。
1) 1)我使用了器件型号为"PZ1608U330-3R0"的铁氧体磁珠。
2) 2)我们使用的是10W 扬声器、但由于我的输入电压为9V、因此我相信它将小于10W 并接近7W。
3) 3)我在铁氧体磁珠和电容组合后保留了缓冲电路、但这不是安装的。 10e 和470pF 是否可以使用? 会有帮助吗?
4) 4)我已附上 Auio 放大器部分的原理图。 在布局方面、每层的 PDF 将适合每层或 Gerber (带标记区域)?
---- >我仍在寻找无滤波器音频放大器的含义吗?
e2e.ti.com/.../Audio-Amplifier-Ciruit.pdfe2e.ti.com/.../PZ1608U330_2D00_3R0F.pdfPZ1608U330-3R0*F",来自 SUNLORD MFG。