This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:CE 和辐射的 EMI/EMC 问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831277/tpa3111d1-q1-emi-emc-issue-with-ce-and-radiated

器件型号:TPA3111D1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3111D1

大家好、

我使用了器件型号为 TPA3111D1的音频放大器、并且在符合传导发射和辐射发射方面遇到了问题。

1)在传导发射中、当扬声器开始工作时、我可以很容易地看到噪声水平升高、并且噪声水平只是在边缘水平上传递、但我确定扬声器是否会长时间工作、然后它将超过限制。

2) 2)在辐射中、当扬声器开始工作时、在37.772MHz 和68.862MHz 频率下、扬声器突破了限制、并且噪声水平分别达到55.89dBuV/m 和48.74dBuV/m。

我在放大器输出端使用了铁氧体磁珠和电容器组合。 无滤波器音频放大器的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjan、

     对于 TPA311-Q1、建议使用 LC 滤波器而不是铁氧体磁珠来通过 EMC。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

    在数据表中给出铁氧体磁珠示例的目的是什么、以及无滤波器 D 类放大器的确切含义是什么?

    LC 组合的推荐值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

    根据 CE 结果、它可以通过 CE 测试。 我们建议在 PVCC 电源上添加一个滤波器来抑制噪声。  

    什么是输出功率?

    您是否在输出端添加缓冲器?

    您能否将磁珠规格发送给我们?

    如果可能、还请将原理图和 PCB 布局发送给我们以供查看。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjan、

      您是否有更多的 Upper Derek 询问信息以分享给我们? 我们希望进一步了解您的设置详细信息。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek 和 Linda:

     我旅行的时候,所以它延迟了。 这是所需的数据。

    1) 1)我使用了器件型号为"PZ1608U330-3R0"的铁氧体磁珠。

    2) 2)我们使用的是10W 扬声器、但由于我的输入电压为9V、因此我相信它将小于10W 并接近7W。

    3) 3)我在铁氧体磁珠和电容组合后保留了缓冲电路、但这不是安装的。 10e 和470pF 是否可以使用? 会有帮助吗?

    4) 4)我已附上 Auio 放大器部分的原理图。 在布局方面、每层的 PDF 将适合每层或 Gerber (带标记区域)?

    ---- >我仍在寻找无滤波器音频放大器的含义吗?

    e2e.ti.com/.../Audio-Amplifier-Ciruit.pdfe2e.ti.com/.../PZ1608U330_2D00_3R0F.pdfPZ1608U330-3R0*F",来自 SUNLORD MFG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

    我看到磁珠的阻抗为 33 Ω@100MHz、对于 EMI 而言、它有点低。

    我建议使用300 Ω 或 600 Ω@100MHz。 高阻抗磁珠更适合 EMI。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这种铁氧体变化足以应对传导和辐射、或者我们需要在扬声器放大器侧添加更多内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

    根据 RE 测试报告、杂散约为30MHz。 恐怕  这是 LC 谐振频率的谐波。

    您可以尝试使用高阻抗磁珠、还可以  在靠近 音频 输出连接器的输出端添加33nF 电容器。

    此致、

    Derek