This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:它能不能计算爱岛的能量?

Guru**** 2583665 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM1863, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832520/pcm1863-can-it-count-the-auido-energy

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:PCM5122TLV320ADC5140

你(们)好

 客户希望在其音频系统中将 PCM1863或 TLV320AIC5140用于 ADC,并将 PCM5122用于 DAC。

 由于 PCM186x 具有 Energysense 功能、 客户希望 通过此功能对 auido 能量进行计数、以显示音频能量、如下图所示。 (器件的 PCM186X、TLV320AIC5140、PCM5122) 是否可以实现它?  还是其他建议?  

期待    您的回复!

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、  

    不能、 PCM186x 能量感应功能不能用于创建频谱分析仪。  它是一款低功耗二次 ADC、可用于检测信号以唤醒主 ADC。  从而节省功耗。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    TLVADC5140,PCM5122呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、  

    TLV320ADC5140是一款4通道 ADC、但没有可编程 DSP。  当然、它可以与 DSP 结合使用。  

    PCM5122是一款 DAC。 并且没有可编程 DSP。  

    此致、

    -Steve Wilson