This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MIC2L 和 MIC2R 单端输入问题

Guru**** 2555020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830637/tlv320aic3104-mic2l-and-mic2r-single-ended-inputs-question

器件型号:TLV320AIC3104

您好 TI

我的问题在6470.3104 mic2.doc 文件中。

电源 信号用于 MIC2L/R,而不是 MIC1R。 MIC2L 和 MIC2R 是单端输入。  

e2e.ti.com/.../2148.6470.3104MIC2.doc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、  

    您的寄存器配置看起来很好。  我已经在 EVM 上测试了您的配置、它对我来说很好。  您是否已实际检查 DOUT 以查看是否有数据输出?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    有三种输出模式            

    1. MIC 2L 的左通道开启,MIC 2R 的右通道关闭。            

    2. MIC 2R 的右侧通道 打开,MIC 2L 的左侧通道关闭。            

    3. MIC 2的左右通道 同时打开。            

    在这三种模式下、DOUT 输出数据的格式是什么?            

    如果 MIC 2L 的左通道开启、而 MIC 2R 的右通道关闭。      

    DOUT 的左通道是否有16位数据可供输出、右通道的16位数据是否为0、或者左通道是否有16位数据可供输出、右通道是否没有输出数据?

    如果 MIC 2R 的右侧通道 开启、而 MIC 2L 的左侧通道关闭。    

    右侧的 DOUT 通道是否有16位数据可供输出、 左侧的通道16位数据是否为0? 右侧的通道是否有16位数据可供输出? 左侧的通道是否没有输出数据?

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、  

    DOUT 输出数据始终相同。 左侧 ADC 将输出到左侧通道时隙、右侧 ADC 将输出到右侧通道时隙。 请参阅以下内容:

    假设 I2S 如上图所示:

    如果左通道打开、 右通道关闭、 左通道将向左通道时隙传输左通道对齐的任何数据。  右通道时隙将全部为零、因为它是关闭的。  

    如果右侧通道打开、左侧通道是右侧通道、则将向右通道时隙传输其拥有的任何数据。  如果通道关闭、左侧的槽将全部为零。  

    此致、

    -Steve Wilson