This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:如何解决 TPA2011噼啪噪声问题?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832207/tpa2011d1-how-to-solve-tpa2011-pop-noise-issue

器件型号:TPA2011D1

你(们)好,先生  

音频信号是 PWM 输入、我们使用 L (8.2uH)/C (2.2uF)滤波器将信号单个信号设置为模拟输入。

但有问题、

例如、当我按下系统中的音乐播放器时、D 级将开始使 PWM 命中、并且在命中时将出现 POP 噪声。

但是、扬声器不会通过模拟放大器、直接连接到 D 类的输出是无 POP 的。

您对此问题有什么建议吗?

                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您提供原理图。

    您能否尝试将 LC 滤波器替换为 RC 20kHz 低通滤波器? 我想知道连接的电感器是否与此根本原因相关联。 此外、您能否将扬声器负载直接连接到器件输出?

    如果您观察到这方面的差异、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.