This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:有关寄存器0x52/OSCP、OCP、OTP 含义的问题

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831871/tas2505-question-about-register-0x52-oscp-ocp-otp-meaning

器件型号:TAS2505

在 CodecControl 应用中有针对 TAS2505EVM 的示例配置。 其中之一是“回放 D 类扬声器”。 我需要理解一行问题(在脚本中、寄存器页在早期切换为0x01)

在 TAS2505数据表和参考指南中、我都找不到 OSCP、OCP 和 OTP 缩写的含义。 因此、我在 TAS2505数据表中检查了寄存器映射摘要第0x01页的寄存器0x52中的内容、并找到了如下信息:

 

  • 脚本是否会向保留的寄存器写入内容?
  • 您能否澄清一下原因以及什么是 OSCP、OCP 和 OTP?

谢谢、此致、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart、

    感谢您提供上述详细信息。

    OTP 和 OCP 是指器件具有的过热和过流保护(OSCP 应为拼写错误、而是指 OCP)。 通常、TAS25xx 和 TLV320DAC31xx 器件具有此类功能、无法禁用它们。 根据您在帖子中共享的代码行、似乎是从另一个允许禁用这些功能的类似设备获取的。 即使您在 TAS25xx 中省略此代码行、也会启用保护功能。

    无需在保留的寄存器中写入任何内容即可确保其正确运行。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.