请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 在 CodecControl 应用中有针对 TAS2505EVM 的示例配置。 其中之一是“回放 D 类扬声器”。 我需要理解一行问题(在脚本中、寄存器页在早期切换为0x01)
在 TAS2505数据表和参考指南中、我都找不到 OSCP、OCP 和 OTP 缩写的含义。 因此、我在 TAS2505数据表中检查了寄存器映射摘要第0x01页的寄存器0x52中的内容、并找到了如下信息:
- 脚本是否会向保留的寄存器写入内容?
- 您能否澄清一下原因以及什么是 OSCP、OCP 和 OTP?
谢谢、此致、
TI 客户