This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:PPC3:加载 I2C 参数'调优模式#39;卡滞–>重启 PPC3

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555YZEVM, TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831890/tas2555yzevm-ppc3-loading-i2c-parameters-initialization-in-tuning-mode-gets-stuck---restart-ppc3

器件型号:TAS2555YZEVM
主题中讨论的其他器件: TAS2555

大家好、在这个论坛中、

TAS2555YZEVM 和 PPC3 V3.1.4出现问题:
在 ROM 模式1或 ROM 模式2下对 TAS2555进行初始化操作正常、但在调优模式下进行初始化时、PPC3会卡住。
首先、PPC3正在通过 I2C 发送大量寄存器内容。

~1分钟后、PPC3似乎完成了 I2C 内容、然后卡在该过程的"更新组件"阶段:

我可以做些什么来解决这个问题。 还有人关心这一点吗? 有什么经验?
感谢您的任何帮助。

此致

Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我找到了此主题

    e2e.ti.com/.../687280

    处理该问题。 由于 Matsumoto-San 的调查结果、我重新安装了 PPC3。

    但是在下载后、它会遇到以下消息:

    我将如何处理此问题? 显然、这不是下载问题、但如何处理"组件文件版本不匹配"-错误?

    感谢您的任何帮助。

    此致

    Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能否提供电子邮件地址以便我可以离线联系您? 或者、您也可以向我发送一条消息至:ivan.salazar@ti.com

    我们的软件团队目前正在努力解决 PPC3安装过程中出现的此错误、同时:

    • 我们可以提供安装程序的早期版本
    • 或者、您也可以单独下载并安装 Matlab 编译器运行时、如果已经安装了 Matlab 编译器运行时、您可以检查它是否按照所附幻灯片正确配置

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../PPC3-_2D00_-EnvVar-Fix.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    感谢您的快速回复。 我将尝试手动安装 MATLAB 运行时编译器。 并使用您的
    用于修复 env 的幻灯片。 VAR。 如有需要。
    此外、我的电子邮件地址是
    a.paulin@csslabs.de。
    因此、如果安装程序不起作用、您可以向我发送之前版本的安装程序。

    我会随时向您通报事情的运行情况。

    此致

    Andreas Paulin



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    我尝试安装 MCR、但现在我在安装过程中收到此错误:
    "安装程序无法启动 JVM。
    找不到文件 C:\Users\Paulin\sys\java\jre\win64\jre/bin/server/jvm.dll。

    有什么想法吗?

    此致

    Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我以前没有看到过这个错误、现在让我在论坛上联系您进行跟进。

    我现在将此线程设置为关闭。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器