主题中讨论的其他器件: TAS2555
大家好、在这个论坛中、
TAS2555YZEVM 和 PPC3 V3.1.4出现问题:
在 ROM 模式1或 ROM 模式2下对 TAS2555进行初始化操作正常、但在调优模式下进行初始化时、PPC3会卡住。
首先、PPC3正在通过 I2C 发送大量寄存器内容。
~1分钟后、PPC3似乎完成了 I2C 内容、然后卡在该过程的"更新组件"阶段:
我可以做些什么来解决这个问题。 还有人关心这一点吗? 有什么经验?
感谢您的任何帮助。
此致
Andreas Paulin