This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632线路驱动器

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830856/drv632-drv632-line-driver

器件型号:DRV632
主题中讨论的其他器件: DRV603

您好!

DRV632是一款线路驱动器、根据数据表、什么是线路驱动器? 因为它内部有电荷泵? OPA 和线路驱动器之间有何区别?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    线路驱动器是用于驱动传输线路的器件、如 AUX 输出。

    负载阻抗通常约为600 Ω 至10千欧、其输出额定 Vrms、而不是像其他放大器那样以瓦特为单位。 如果您需要更高的 Vrms、则可以考虑 DRV603。
    您可以将线路驱动器视为一种 OPA、但具有特定用途。

    该器件上的电荷泵用于移除输出耦合电容器。 在单端输出/单电源中、输出将具有直流偏移、因此输出端需要耦合电容器。 DRV632具有一个电荷泵来生成一个负电源轨、从而使输出接近0V 的中心。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答、我还有两个问题:  

    为什么我们需要 Vrms 作为线路驱动器的速率、而不是瓦特?

    2.我知道 单端输出/单电源输出将具有直流偏移、但 耦合电容器如何将其校正为0V?

    谢谢。

    此致

    刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    1. 这用作远距离线路传输中的信号完整性标准
    2. 串联电容器以直流失调电压充电、并且只有交流分量通过电容器、即称为直流耦合

    有关这些内容的更多信息、请访问互联网。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器