This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要一个音频接口 IC、它可以支持 INPu 线路 x2;S/PDIF x1、同轴电缆 x1

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831418/we-need-a-audio-interface-ic-which-can-support-inpu-line-x2-s-pdif-x1-coax-x1

主题中讨论的其他器件:PCM9211

你好

我们需要音频接口 IC、 要求如下:

输入: 线路 inx2;S/PDIF x1;同轴 电缆 x1  

2.输出: I2S;

可以自动检测活动输入端口、  

4.采样率 48K/44.1k;SNR >94dB,  

5.可以在主机模式下工作

请帮助提供合适的器件、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM9211能否满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、  

    PCM9211是我们的最佳选择。  不会自动检测输入、 但一旦选择输入、 PLL 就会自动锁定。  

    此致

    -Steve Wilson