请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCM9211你好
我们需要音频接口 IC、 要求如下:
输入: 线路 inx2;S/PDIF x1;同轴 电缆 x1
2.输出: I2S;
可以自动检测活动输入端口、
4.采样率 48K/44.1k;SNR >94dB,
5.可以在主机模式下工作
请帮助提供合适的器件、非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.