https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828679/tas5751m-default-modulation-limit
器件型号:TAS5751M您好!
我们的客户在 PBTL、PVdd=19V、4R 负载条件下面临 TAS5751M 损坏的问题。
即使在 EVM 上、我们也看到 PVdd=19V 时器件损坏。
仔细查看数据表时、我们可以在第5页上找到有关6.1绝对最大额定值下的调制限制的注释。
(5)对于大于18V 的 PVDD 电平运行、必须通过控制端口寄存器0x10将调制限值设置为96.1%或更低。
以下是我们的问题。
1、 即使是19V PVDD、也会立即将器件置于默认调制限值98.4%设置下、这种情况是否属实?
2. 器件 H 桥上会发生什么情况? 死区时间不足且 OCP 功能无法避免器件损坏吗?
3. 如果我们使用低于96.1%的设置,所有问题都将得到解决?
4. 我们能否得到“图5”。 “Output Power vs Supply Voltage”performance at 96.1% setting?
此致、
Mochizuki